欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺丝的制造方法(螺丝-9)

  • 2022.07.15 13:25:54
  • 米思米
  • 5295

·     利用滚轧法制造螺丝

·     通过切削制造螺丝

  螺丝的制造方法大致上可分为“a)滚轧法”和“b)切削法”2种。在本期栏目中,对此予以简要介绍。

 利用滚轧法制造螺丝

·     滚轧法(【图1】)是一种通过塑性变形形成螺纹的加工方法,通过将滚丝模压在圆柱形螺丝材料上,从而在材料表面形成螺纹。

·     与切削螺纹相比,这种方法不会产生切屑,因此可以节省材料并具有极高的量产效率。

·     此外,由于应力集中的齿底被加工硬化并且表面光滑,因此滚轧法加工出的螺丝强度优于切削加工出的螺丝。

·     在螺栓头的冷锻和螺纹部分的滚轧成形过程中,不会产生切屑。以铝合金螺栓为例,是由[1]前方挤出成型、[2]安装、[3]后方挤出成型、[4]滚丝四道工序组合而加工成型的(参见【图2】)。

螺丝的制造方法(螺丝-9)

 

螺丝的制造方法(螺丝-9)

 通过切削制造螺丝

1)丝锥加工和板牙加工


a)攻丝加工

·     所使用的设备包括从手动攻丝丝锥(【照片1】)到自动攻丝机。是加工内螺纹专用。

·     英语中的tap一词既有“内螺纹切削=加工内螺纹”的含义,也有踢踏舞(tap-dance:踩着节拍)中轻轻叩击的意思。

b)模压加工

·     模压加工是在圆棒材上切削加工出外螺纹。

螺丝的制造方法(螺丝-9)

2)使用螺纹切削刀具进行切削加工(【图3】)


·     这是利用螺纹切削刀具和车床或数控加工机组合,通过切削加工制造出螺丝的加工方法。

·     用于加工要求高精度或滚轧法无法加工出的螺丝。

螺丝的制造方法(螺丝-9)

3)用螺纹铣刀铣削加工


·     现在,还出现了利用加工中心等进行CNC切削(一种在计算机控制下使刀具在多个方向上移动,从而进行合理切削加工的方法)、利用螺纹铣刀进行螺旋插补(沿螺旋形状移动刀具)实现螺纹切削加工的方法。

·     采用这种加工方法,当利用加工中心通过CNC控制完成模具自动加工时,可同时利用CNC加工完成螺丝加工。


 关联类别

·         螺丝·螺栓

·         车刀

·         手动丝锥

·         板牙

 关联内容

·         螺丝制图的基础知识(螺丝-3

·        多个螺丝孔/螺孔设计制图的基础知识(螺丝-4

·         避免螺纹损坏的预处理(螺丝-5

·         钢制螺栓/螺母强度分类(螺丝-6

·         不锈钢制螺栓/螺母强度分类(螺丝-7

·         保证螺栓紧固强度的常识(螺丝-8

·         螺丝用材料(螺丝-10

·         用螺栓/螺母紧固时的力平衡基础知识(螺丝-11

·         当外力作用在螺栓连接体上时(螺丝-12

·         螺丝松动与防松动措施(螺丝-13

·         LCA(低成本自动化)设计/制造中螺丝发生的各种问题(螺丝-1

·         不合理的双螺母紧固充满危险(螺丝-2

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities